This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:时钟源

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049365/tusb4020bi-clock-source

器件型号:TUSB4020BI

各位专家:

你好。

客户端 希望在其应用之一上使用此 USB 集线器 TUSB4020BIPHP、并已确认其时钟源。

不能为此选择 XTAL 谐振器、他们计划使用24MHz 时钟振荡器(P/N:ASCO-24.000MHZ-EK-T3)。 该时钟振荡器由1.8V 电压供电、并直接连接到 XI 引脚。 XO 保持未连接状态。

ASCO-24.000MHZ-EK-T3振荡器为24MHz +-50ppm、提供1.8VDC (供应商 ABRACON)。

您能否确认此振荡器是否与 TUSB4020BIHP 兼容?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    是的、这符合器件要求:

    输入时钟要求使用振荡器等外部时钟源时、参考时钟应具有±100 PPM 或更佳的频率稳定性、且绝对峰峰值抖动小于50ps。 XI 应连接到1.8V 时钟源、而 XO 应保持悬空

    此致、

    JMMN