This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:TS3USB3000

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A, TS3USB3000, TS3USB30E, TS3USB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048630/ts3usb3000-ts3usb3000

器件型号:TS3USB3000
主题中讨论的其他器件:TS3USB221ATS3USB30ETS3USB30

您好!

我想将处理器的 USB 2.0连接到虚拟测试 USB A 端口或 USB C 连接器。 我看到 TS3USB3000或 TS3USB221A。 您可以推荐器件吗? I 有效的 USB Type C 解决方案 TUSB1046AI-DCI。 我只需插入多路复用器、便可推出用于调试的 USB 2.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两种方法都可以使用、只需检查哪一种可用。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来两者都不在这里。 是否有其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3USB30E 仍然可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我想与大家分享我的原理图。 我可以私下发送它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用 TS3USB30RSWR 吗? 我有这些库存。 它与 TS3USB30E 有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3USB30E 支持8kv ESD、TS3USB30只是正常的 USB2多路复用器。

    是的、请发送包含私人消息的原理图。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 我将使用 TS3USB30、因为我有库存。 我使用 USBULC6-2M6具有外部 ESD 保护。 昨天我私下向您发送了我的原理图。 你明白了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还向您发送了更新后的原理图。 请告诉我您是否收到了它。