This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要一个可与 SDIO 模式 SD 卡配合使用的缓冲器 IC。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS245-Q1, SN74LVC2G34, SN74HCS126, SN74HCS125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048975/need-a-buffer-ic-which-work-with-sdio-mode-sd-card

主题中讨论的其他器件:SN74HCS245-Q1SN74LVC2G34SN74HCS126SN74HCS125

您好!

我正在 MCU 和 SD 卡之间为我的设计之一寻找缓冲器/多路复用器 IC。

我们在这里使用的通信接口是 SDIO、因此我希望 SDIO 支持的缓冲器 IC 能够与 SD 卡配合使用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SD 协议有多个版本。 您使用的解决方案类型取决于信号的方向性和所用线路的数量、以及常见的电源电压和数据速率问题。

    您能为我们提供有关您的应用的更多详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    感谢您重放。 我正在使用4位 SDIO 模式。(Data0至 Data3、CMD、Clk)。 高达48MHz 的 SDIO CLK

    电源电压为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我们没有任何可以支持应用的缓冲器。

    数据线(D0至 D3)是双向的、因此缓冲器无法预测方向并重新驱动信号。 任何"自动双向"缓冲器(如 TXB0108E)都将降低驱动强度以允许切换方向、这就抵消了添加缓冲器的作用。

    如果您可以找到某种方法来确定每条线路的发送或接收时间、则可以使用 SN74HCS245-Q1等收发器。

    对于时钟和 CMD 线路、您可以使用 SN74LVC2G34等缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。 实际上、我需要像 IC 这样的缓冲器、它可以为我提供输出总线控制、即三态模式和正常模式、在这种模式下、MCU 访问 SD 卡以执行读写操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有许多三态缓冲器可用。 您可以从单独的器件构建自己的收发器、而不是使用"245功能来实现更精细的控制。 例如、SN74HCS125 + SN74HCS126可用于具有4个独立的双向通道(OE 和 OE\信号可来自方向控制信号的同一源)。

    此表已针对三态输出缓冲器器件进行了排序:

    https://www.ti.com/logic-voltage-translation/buffers-drivers-transceivers/noninverting/products.html#p116=3-State