This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410输出图像边缘抖动

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045407/tfp410-tfp410-output-image-edge-jitter

器件型号:TFP410

客户使用的是 TFP410、一些产品在以下视频中展示了图像边缘抖动。 请帮助分析问题所在的位置? 请帮助查看此原理图是否有问题?

e2e.ti.com/.../TFP410-output-image-edge-jitter-01.mp4

e2e.ti.com/.../TFP410-output-image-edge-jitter-02.mp4

e2e.ti.com/.../2818.HDMI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们想要支持什么解决方案?

    您能否测量差分输出时钟频率? 您看到的频率是多少?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     分辨率为1024*600

      差分输出时钟频率为46Mhz。

    谢谢  

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alon

    我看不到原理图有任何问题。

    他们是否曾尝试更改 TFADJ 电阻并查看是否有帮助?  

    他们是否检查了输入侧的设置/保持时序、并确保设置/保持时序正常、并使用 DK1/2/3来调节去偏斜?

    所有电路板上是否都会出现此问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共有15个电路板、4个电路板存在此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们能否仔细检查并确保在 TFP410散热焊盘上有足够的焊锡膏? 他们还可以尝试对 TFP410进行回流焊、看看它是否有助于解决问题。

    如果对 TFP410进行回流焊没有帮助、他们是否可以在正常电路板和不良电路板之间交换 TFP410、以查看电路板或器件是否出现问题?

    谢谢

    David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David,

     此问题与装置有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否联系我们的当地办事处并提交 FA 的相关信息?

    谢谢

    David