This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将 RGB 原始8位转换为 DVI?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047743/how-to-convert-rgb-raw-8bit-into-dvi

主题中讨论的其他器件:TFP410

您好!

我需要将 RGB RAW 8位转换为 DVI。  

摄像头传感器接口(CSI)。 接口 由一条8位数据总线、一个由"所需 IC"生成的主时钟和三个同步组成
摄像头传感器生成的信号(PIXCLK、HSYNV 和 VSYNC)。

FTP410的功能与之类似、尽管我的立场是、FTP410支持24位(并行)工作、不能支持8位工作。  

我不喜欢视频格式 并将获得技术援助的批准。
谢谢
Doron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、您好!

    通常、8位 RGB (每个组件8位)通过24位接口发出。 那么、您能帮助我们了解 什么是 RGB RAW 8位呢?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    我无法提供深入的知识回答。  

    根据 CK、我可以看出它可能是连续的8、8、8。  

    我使用 IMX6操作传感器、它工作正常。 因此它是一种标准格式。  

    如果可以的话、我有一些时序图  

    感谢您的出色和热情

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、您好!

    好的、这似乎不是 RGB 数据。 这 看起来像是原始 Bayer 数据。 我不确定是否可以通过 DVI 格式发送原始 Bayer 数据。  

    您可以尝试在 TI.com 上搜索吗?

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh
    我们在此讨论 Omnivision 传感器。
    我参考了另一个使用相同视频格式术语的 OmniVison 传感器。
    OV7670
    如果这一假设是正确的、那么他们如何描述视频格式(他们不会为我使用的传感器做这件事)。

    也许现在这是有道理的、您可以帮助我描述视频格式。

    正如我说过的、我通过 imx6操作它、但我不知道确切的视频格式是什么、以便定义正确的组件  

    提前感谢

    Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 YUV422/YUV444和 RGB 可支持 DVI 格式。 但任何可以将这些格式转换为 DVI 的转换器。 TFP410是一个选项。

    此致、

    Brijesh