This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214:Tjmax 和封装的 TUSB214与 TSUB217A 对比

Guru**** 2950160 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214-Q1, TUSB217A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048786/tusb214-tusb214-vs-tsub217a-for-tjmax-and-package

器件型号:TUSB214
主题中讨论的其他器件: TUSB217A-Q1

尊敬的专家。

我是 Koki Tsushima、感谢您对兼容性的支持。

客户希望将 TSUB214替换为 TSUB217A。

我今天还有其他问题要问。

问题1.

没有提及 TSUB214的 Tj (max)。

可以回答这个问题吗? TSUB217A 为125℃μ A。

125℃?是否相同、如果不是、原因是什么?

问题2.

他们的封装是否有任何不同的点?

我℃问的原因是、如果材料不同、客户怀疑 Tj (max)不应为125 μ m。

 

问题3.

对于-Q1器件、其封装是否有任何不同的点?

 

此致、

小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Koki-San、

    对于商业 或工业变体、TJ 不应为125C。 商业 器件型号的 TJ 限制 为85C、工业 器件型号的 TJ 限制为105C。 您是指 TUSB214-Q1和 TUSB217A-Q1吗?

    2.  两个器件的封装没有差异。

    3.Q1器件 也具有相同的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1。

    我℃TSUB217A 的绝对最大值应为125 μ A、如此处所示。  www.tij.co.jp/.../tusb217a.pdf#page=6 

     这是书面错误吗? 如果是、具体值是多少?

    此外、TSUB214的值是多少?

    2.和3.

    明白。 感谢你的客气。

    我很抱歉、但我今天必须回复客户(日本时间)。

    是否可以尽快回答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此邮件已关闭

    两个 Tj 绝对℃值均为125 μ A。