This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:TCA9555RTWR 功耗问题

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048345/tca9555-tca9555rtwr-power-consumption-issue

器件型号:TCA9555
主题中讨论的其他器件:TCA9535

您好、先生、

我们使用 TCA9555RTWR 来扩展 GPIO 数量、但 功耗无法满足数据表中的规格。

在数据表中 、工作模式下的功耗为30uA (最大值)、但 在我们的电路中、其功耗约为0.4mA。

即使我们移除 了在 TCA9555RTWR 之后连接的组件、 功耗也是相同的。

因此、我们需要您的帮助 来阐明 TCA9555RTWR 功耗为何不符合规格。

谢谢

[TCA9555RTWR 功耗数据]

[应用电路]

[TCA9555RTWR 设置]

P0~P17

设置@睡眠模式

HALL_DET

输出低电平

IRCUT_SW

输出低电平

LED_R

输出低电平

LED_G

输出低电平

DC_OK#

输出高电平

LED_B

输出低电平

DDR_RST_EN

输出低电平

CHRG_OK#

输出高电平

PWR_PSEQ1

输出低电平

PWR_PSEQ2

输出低电平

PWR_PSEQ4

输出低电平

PWR_PSEQ3

输出低电平

PWR_POR_L_3V3

输出高电平

NRST

输出高电平

CE

输出高电平

TP43.

输出低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您会误解什么是工作模式。 运行模式涉及 SCL/SDA 引脚切换、并且根据测试条件状态、GPIO 全部被设定为输入并接 至 GND。  

    我猜您是在测量待机电流、因为您的 P 端口设置为输出、并且在测量期间可能不会切换 SDA/SCL 线路。 在待机情况下、数据表规定、当器件的输入偏置为高电平时、电源电流最低。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby、

    已向您确认 IO 扩展器设置为输入、然后它将直接或不通过内部电阻器拉高。

    Beacuse 当我们将所有 GPIO 设置为输入时、它将打开 NMOS 并打开 LED。

    另一个问题是 TCA9555RTWR 是否可以设置为输入低电平? 如果是,这意味 着功耗将保持在 mA 级?

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="391961" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048345/tca9555-tca9555rtwr-power-consumption-issue/3880207 #3880207"]已向您确认 IO 扩展器设置为输入、然后它将直接或不通过内部电阻器拉高。

    是的、由于器件在 p 端口上具有内部上拉电阻、因此输入将检测到它为逻辑高电平、除非有外部下拉电阻将逻辑低电平驱动。

    [引用 userid="391961" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048345/tca9555-tca9555rtwr-power-consumption-issue/3880207 #3880207")另一个问题是 TCA9555RTWR 是否可以设置为输入低电平? 如果是,这意味 着功耗将保持在 mA 级?[/报价]

    不可以、不是不组装外部下拉电阻器、但这会导致额外的电流消耗、因为您将通过内部上拉电阻器灌入电流。 如果电流消耗是一个问题、则可以改用 TCA9535和外部下拉电阻器。  

    -Bobby