This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0302:双绞线电缆的差分输出

Guru**** 2767455 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048837/lmh0302-differential-output-for-twisted-pair-cable

器件型号:LMH0302

您好!

TI 是否有通过100R 双绞线电缆进行差分 SDI 传输的解决方案? 我们需要在短距离 TP 电缆(长达3m)上传输和接收 HD-SDI 信号。

我们能否以 LMH0302作为差分输出的示例使用? 是否有这样的效果?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilen、

    您可以按照所述进行操作。 在布局中、请确保 R41和 R40并联、彼此相邻。 这两个信号的磁效应将提供更清晰的眼图。

    此致、、Nasser