This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:BGA 结构图数据请求

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047970/xio2001-bga-structure-diagram-data-request

器件型号:XIO2001

您好、支持团队。

请告诉我 XIO2001IZAJ 的以下信息。

μ m 铜焊盘直径(mm)

μ m 铜焊盘厚度(mm)

・Ω 阻焊层通风直径(mm)

・Ω 阻焊层通风厚度(mm)

↓参考图

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请随附注 XiO BGA ZAJ e2e.ti.com/.../3821.hpa_5F00_xio2001_5F00_zaj_5F00_08_5F00_30_5F00_08.zipboard布局以测量这些不同参数。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

    感谢您的回答。

    我不是设计人员。
    因此、无法从文件中读取它。

    请告诉我 XIO2001IZAJ 的以下信息。

    μ m 铜焊盘直径(mm)

    μ m 铜焊盘厚度(mm)

    ・Ω 阻焊层通风直径(mm)

    ・Ω 阻焊层通风厚度(mm)

    ↓参考图

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

     

    我需要在11月1日前联系客户。

     

    请在10月29日之前向我们作出答复。

     

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够阅读我发送给您的 PCB 布局尺寸。 但是、我的工具不够准确、因此我害怕进行这些测量。 请随附 ZAJ 封装尺寸说明。 此外、先前发送给您的文件的制造图纸也包含此信息。 您的 PCB 布局设计人员可以使用这些引脚来优化铜焊盘和阻焊层开孔。

    此致,nassere2e.ti.com/.../ZAJ-pkg-foot-print-mpbg703d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用我的工具、我测得的铜焊盘为0.1778mm、阻焊层开孔为0.254mm。 请注意、这是一个旧电路板、我们 无法通过电路板层叠来测量阻焊层和铜焊盘厚度。 请咨询您的 PCB 板制造商。  

    此致、、Nasser