This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS4EVM:10pF 输出电容器?

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049052/sn65lvds4evm-10pf-output-capacitor

器件型号:SN65LVDS4EVM

您好!

我写的是 C3 (10pF)。   这是否用于仿真负载电容?    我在上面的 EVM 文档中看不到任何内容。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    该电容器确实提供了一些负载、并且被/也被用来表征部件的上升和下降时间、请参阅数据表的接收器开关特性部分。