This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:采用 Linux &amp 的 TUSB4041I-Q1器件配置;AM335...

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048600/tusb4041i-tusb4041i-q1-device-configuration-with-linux-am335

器件型号:TUSB4041I

大家好、TUSB 团队、

TUSB4041I 的情况。。。 “TUSB4041I 器件为包括电池充电支持在内的某些功能提供引脚搭接配置,还通过 OTP ROM、I 2C EEPROM 或 I 2C 和 SMBus 从接口为 PID、VID、自定义端口和物理层配置提供定制。 使用 I2C EEPROM 或 I 2C 和 SMBus 从接口时,还可以提供自定义字符串支持。”  配置它的方法有很多... 不带 CPU 连接的和。

好的。。。 根据(https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659122/tusb4041i-linux-driver )。 “TUSB4041I 符合 USB 规范,因此它将自动加载 Linux 内核中的 USB 集线器类驱动程序。 无论制造商如何,同一驱动程序都适用于所有 USB 集线器。

所以... 当 TUSB4041I 连接到基于 Linux 的系统中的 AM335 (通过 USB 端口)时。  如何配置 TUSB4041I?   需要任何"外部"配置选项(如 I2C。 OTP 通过 I2C 等)?  

作为基准。。。 看起来3P “变容模块” (https://www.variscite.com/product/system-on-module-som/cortex-a8/var-som-am33-cpu-ti-am335x-am3354-am3352/ )可能 通过 I2C 将 TUSB 连接到 AM335。  为什么要这样做?  这是"可选"。  以实现更灵活的 TUSB 器件 WRT 设置/配置。 如果需要?

谢谢、Merril

在这里发布了另一种~适用论坛帖子..

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/646234/linux-am3351-usb-hub-configuration

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    因此、TUSB4041不需要任何外部配置-不过、您可以通过以下方式对其进行自定义:a)调整引脚搭接 b) I2C EEPROM 或 C) SMBus。  配置集线器后、它可以与具有通用 USB 集线器驱动程序的 Linux/Windows/Mac 等一起使用。  不需要特定于器件的驱动程序。   USB 2.0集线器的配置选项并不多、因此大多数客户选择仅使用引脚配置。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    THX... 所以没有什么可做的、只能通过 USB 连接。 默认值为 OK?  还是 Linux 需要哪些引脚搭接?  您能向我透露您的秘密身份吗?  在 TI 内搜索我的电子邮件地址。 谢谢!

    Merril Newman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们将处理直接电子邮件。