This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:电压电平

Guru**** 2503395 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048893/sn65hvd72-voltage-levels

器件型号:SN65HVD72

嗨、大家好。

我想在我的电子产品上使用 SN65HVD72进行 RS-485通信。

在这里、我附上数据表的部分、您可以在其中找到有关 SN65HVD72的电气特性。

如您所见、电气特性在推荐的工作范围内有效。 推荐运行条件下的电源电压为3V 至3.6V。

在我的应用中、我为 SN65HVD72提供了3.0V 电源。

问题是:在54Ohm 电阻器负载上使用3.0V 电源时、我能否确保最小差分输出电压|VOD|为1.5V?

我已经了解到、RS-485在驱动器线路上的最小总线信号电平为+/-1.5V。

因此、我想得到一个信息 、即 SN65HVD72驱动器生成的最小差分输出电压处于 RS-485标准电平。

谢谢。

BR、

Gabriele。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65HVD72的设计符合该规范。 这些参数是有保证的。

    请注意、电源绝不能低于3.0V、也就是说、如果电源降至2.999V、则不再保证电气特性。 您应该使用标称3.3V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    Gabriele、

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett