This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:TPS25750EVM:USB-PD-CHG-EVM-01不使用照明电缆为 Apple iPad 充电

Guru**** 2769405 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-PD-CHG-EVM-01, TPS25750EVM, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048194/tps25750evm-tps25750evm-usb-pd-chg-evm-01-not-charging-apple-ipad-with-lighting-cables

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他部件:USB-PD-CHG-EVM-01TPS25750



测试了 TPS25750EVM:USB-PD-CHG-EVM-01、通过 USB C 端口为常规 USB 器件充电。

一个完全不能充电的设备是带照明充电端口的 iPad。

iPad 上的数据引脚最终在一个引脚上为3.3V、在第二个数据引脚上为0v。

它通过我在这里拥有的较旧 TPS25740EVM 上的 USB 端口以1A 的电流充电。

TPS25750应该如何处理数十亿旧版 USB 器件及其充电配置?

我们是否可以更新 TPS25750固件、以便正确地通信并为较早的常用器件设置充电电流、以便它们也能以最快的速率充电?

此 EVM 组合太棒了、我的目标是使其正常工作、以便我可以按预期为 USB-C 和传统 USB 器件供电。我认为 TPS25750的设计目标是实现这一目的、或许只是将固件调出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一位客户也报告了此问题。  我将研究该器件为什么不能像它应该的那样使用 BC1.2器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    人类、你会不断地把东西添加到你的板上。

    现在大家都在问您、可能需要多长时间才能解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J ü@卡盘支座  

    从 Apple 和 Samsung 10-12瓦 USB 充电器充电时、也不使用 USB BC1.2标准。  

    充电默认为5V @.5安培=最大2.5W  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、  

    我也将解决 BC1.2问题。