This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS1013:电流限制公式和精度

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048259/tios1013-current-limit-equation-and-accuracy

器件型号:TIOS1013

尊敬的团队:  

我发现在其他 E2E 主题中、电流限制公式如下所示。 它是正确的公式吗?  

I_THRESHOLD =(350mA)*(20kOhm /(R_SET + 20kOhm))  

如果 Rset 为100k Ω、则计算值为58.3mA。 正确吗?  

精度如何?  

在如下所示的数据表中、电流限制范围非常宽。 如果我使用上述公式使用其他 Rset 值、如何知道最小/最大限制值?  

是否有任何规格最小/最大百分比值?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    kΩ 公式是一种计算方法(至少高达100k Ω)。 您能否将此处引用的 E2E 帖子链接给未来的读者?

    我们还欢迎您使用图6.4来帮助您将电流限制可视化为 RSET 的函数

      kΩ 最小值/最大值、这会随着从0 kΩ 到100 k Ω 之间的百分比略有增加而变化。 在低 RSET 时、您 kΩ 估算出大约15%的最小/最大变化、但它会随着 RSET 的增加而增加、尤其是当它经过大约75 μ s 时、此时最小/最大电流限制接近数据表中突出显示的值。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:  

    感谢您的评论。  

    您的意思是低于 Rset 75千欧姆、电流限制的最小值/最大值约为+-15%、但高于75千欧姆 Rset、最小值为30%、最大值为40%?

    使用100Kohm Rset 时的变化将是最大值。   对吗?  

    下面是我参考的 E2E 帖子链接。  

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733881/tios101-more-information-on-rset-for-current-limiting?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TIOS101# 

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    是的、我相信您理解正确。 正如您所注意到的那样、容差(即最大/最小%)随着 RSET 值的增加而增加。

    100 kΩ RSET 值将具有上述原始帖子中包含的表中定义的最大值/最小值。

    感谢您提供链接!

    最棒的

    Danny