尊敬的团队:
我发现在其他 E2E 主题中、电流限制公式如下所示。 它是正确的公式吗?
I_THRESHOLD =(350mA)*(20kOhm /(R_SET + 20kOhm))
如果 Rset 为100k Ω、则计算值为58.3mA。 正确吗?
精度如何?
在如下所示的数据表中、电流限制范围非常宽。 如果我使用上述公式使用其他 Rset 值、如何知道最小/最大限制值?
是否有任何规格最小/最大百分比值?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我发现在其他 E2E 主题中、电流限制公式如下所示。 它是正确的公式吗?
I_THRESHOLD =(350mA)*(20kOhm /(R_SET + 20kOhm))
如果 Rset 为100k Ω、则计算值为58.3mA。 正确吗?
精度如何?
在如下所示的数据表中、电流限制范围非常宽。 如果我使用上述公式使用其他 Rset 值、如何知道最小/最大限制值?
是否有任何规格最小/最大百分比值?
谢谢你。
迪诺、
kΩ 公式是一种计算方法(至少高达100k Ω)。 您能否将此处引用的 E2E 帖子链接给未来的读者?
我们还欢迎您使用图6.4来帮助您将电流限制可视化为 RSET 的函数。
kΩ 最小值/最大值、这会随着从0 kΩ 到100 k Ω 之间的百分比略有增加而变化。 在低 RSET 时、您 kΩ 估算出大约15%的最小/最大变化、但它会随着 RSET 的增加而增加、尤其是当它经过大约75 μ s 时、此时最小/最大电流限制接近数据表中突出显示的值。
最棒的
Danny
尊敬的 Danny:
感谢您的评论。
您的意思是低于 Rset 75千欧姆、电流限制的最小值/最大值约为+-15%、但高于75千欧姆 Rset、最小值为30%、最大值为40%?
使用100Kohm Rset 时的变化将是最大值。 对吗?
下面是我参考的 E2E 帖子链接。
谢谢你。