This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:MDIO 和 RBIAS 上拉/下拉电阻值范围

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048601/dp83822i-mdio-and-rbias-pull-up-down-resistor-value-range

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

您好!

我通过 RMII 接口背靠背地将 DP83822IRHBR 连接到 DP83TD510E。  

 DP83822IRHBR 数据表显示 RBIAS 需要4.87K 的 GND。  电阻器值有多大的灵活性?  我可以使用4.3K、4.7K、5.1K 吗?

 DP83822IRHBR 数据表显示 MDIO 引脚需要一个2.2K 的上拉电阻器。  电阻器值有多大的灵活性?  我可以使用3.0K、2.7K、2.49K、1.8K 吗?

谢谢、

Cyrus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus、

    对于 R_Bias、必须使用容差为1%的4.87k Ω 电阻器。 对于 MDIO、必须使用一个可耐受2.2千欧1%电阻器。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!

    我将 DP83822IRHBR 连接到 DP83TD510E。   DP83TD510E 数据表中 kΩ MDIO 引脚、"需要2.2kΩ Ω- 4.0 Ω 的外部拉电阻。"  您能否再次检查 DP83822IRHBR MDIO 引脚是否未出现这种情况?  我正在尝试减少器件数量。  能够为 R_Bias 引脚使用4.7K 也会很有帮助。

    谢谢、

    Cyrus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus、

    R_Bias 需要是数据表中的预期值。 强烈建议不要偏离它、因为它可能会导致 PHY 无法正常工作。

    如果有关 MDIO 的器件数量对您来说很重要、两个 PHY 都支持 MDIO 的2k 上拉电阻、因此您可以将该单个组件用于整个节点。

    此致、
    Gerome