This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:自举电阻值范围

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048596/dp83td510e-strap-resistor-value-range

器件型号:DP83TD510E

您好!

自举电阻器的值有多灵活?  是否可以使用3.0K、2.7K、2.2K、2.0K、1.8K 等?

谢谢、

Cyrus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus、

    请参阅数据表的表7-5。 您必须使用2.49千欧、1%容限电阻器。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我提到了表7-5。  它说、"理想电阻器"、这意味着可以使用其他值。  请仔细检查一下吗?  非常 接近 相同值的不同精确电阻器值的应用会为 BOM 增加额外的组件、并提高产品成本。  如果我可以使用2.2K 或2.7K、这将非常有帮助。

    谢谢、

    Cyrus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus、

    我了解您的来源。 由于这个外部电阻器连接完成了分压器电路、所以这个值必须接近。 当 PHY 启动时、它对自举引脚进行采样、以查看每个自举引脚将处于哪种模式(在本例中为模式0或模式1)。 通过连接与数据表中提供的电阻值不同的电阻器值、该节点上的电压可能与 PHY 所期望的电压不同、这可能会导致该节点以不同于您所期望的模式启动。  在我们具有4级自举的其他 PHY 中、这个问题变得更加明显(因此需要更紧密的窗口)。 如果您偏离这些值、我们无法保证预期的操作。  

    此致、

    Gerome