Other Parts Discussed in Thread: TDES954
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDES954 团队、
我的客户正在使用 DS90UB954、但他们可能会切换到 TDES954。 数据表有不同的措辞:
- DS90UB954: FPD-Link 3.
- TDES954: V3Link
他们使用 DS90UB953作为对应器 件、并担心 TDES954不是100%兼容。
温度范围实际上是 DS90UB954和 TDES954之间的唯一区别吗?
谢谢!