This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:PHY RMII 接口

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048868/dp83tc812s-q1-phy-rmii-interface

器件型号:DP83TC812S-Q1

尊敬的 TI 团队:

今天、我有一个关于 PHY RMII 连接的问题。 正如我在 DS PAGE 26中针对 RMII 选项所看到的、没有 REFCLK 输入或输出。  PHY 是否在内部产生 REFCLK?如果是、该时钟是否可以输出到 MAC?

谢谢、

Rafal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:

    您是说器件处于 RMII 主模式时的50MHz 时钟? 该时钟将输出到 RX_D3上、并可馈入 MAC。 有关更多详细信息、请参阅表5-1。

    此致、
    Gerome