请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB913Q-Q1 您好!
是否可以使用 SerDes 仅通过车辆中的同轴电缆/STP 电缆发送并行 GPIO (例如7位数据)?
由于我不发送视频、是否可以消除 HSYN/VSYNC 信号? 还是对于协议而言是强制性的?
另一个限制是7个 GPIO 中的3个在它们之间不得有延迟。 或列表中的恒定延迟。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以使用 SerDes 仅通过车辆中的同轴电缆/STP 电缆发送并行 GPIO (例如7位数据)?
由于我不发送视频、是否可以消除 HSYN/VSYNC 信号? 还是对于协议而言是强制性的?
另一个限制是7个 GPIO 中的3个在它们之间不得有延迟。 或列表中的恒定延迟。
谢谢。
您好、Ziv、
913Q、913A 或933可用于此类应用、只要它们与914Q、914A 或934等并行输出解串器配对即可。 请记住、仅913A/933和914A/934支持同轴电缆。
无需提供 HS/VS 信号、但串行器必须应用 PCLK。 并行 DIN 信号在 PCLK 的上升沿或下降沿根据寄存器选择进行采样。 在解串器侧、信号将与 PCLK 一起重新生成、并且信号之间的延迟/偏斜应最小(与解串器侧输出的建立/保持时间相关)。 如果使用较高的 PCLK、则输出信号之间的偏斜将最小
此致、
Casey