This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:支持的 MII Linux 驱动程序类型

Guru**** 2812135 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048672/dp83td510e-type-of-mii-linux-driver-supports

器件型号:DP83TD510E

尊敬的先生

我对该器件的 Linux 驱动程序有疑问、

10BASE-T1L PHY (DP83TD510E)支持 MAC 接口以下、

哪一个是要使用的驱动程序?

MAC 接口:
–MII 模式
–RMII 主/从模式
–RGMII 模式
–RMII 主低功耗5MHz 模式
–用于范围扩展器的 RMII 背对背模式

此致、

Shiraki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiraki-San、您好!

    感谢您的查询。 此驱动程序可从哪里获得? 此处的链接来自 TI 的可用驱动程序、我看不到此处列出的 DP83TD510E。

    www.ti.com/.../ETHERNET-SW

    此致、

    Gerome