This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:PHY 上电时序和复位引脚时序

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048434/dp83822i-phy-power-up-timing-and-reset-pin-timing

器件型号:DP83822I

大家好、团队、

根据下面的 PHY 数据表、加电时序

查询-:

1.在 t1之前 RESET_N 引脚变为高电平是否正常?

2. 在 VAVD/CT 变为高电平之前 RESET_N 引脚变为高电平是否正常?

谢谢、Regads、

Ramdas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramdas:

    要回答您的问题、可以在 T1之前(因此在 VAVD 之前)将 RESET_N 引脚拉至高电平。 这并不意味着 PHY 已准备好立即运行(它仍然必须通过 POR)。  

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome San、您好!

    感谢您的反馈。

    我知道 T1是 VDDIO 和 VAVD 电源斜坡时间、最大值为100ms

    此外、T3 - 硬件配置加电锁存时间是典型值。 RESET_N 之后200ms

    因此、上电后访问 PHY 的总最长时间为300ms/

    我的理解是否正确?

    谢谢、此致、

    Ramdas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramdas-San、

    最坏的情况是、从上电开始将为400ms (VDDIO 斜坡开始到 AVD 斜坡开始最晚为100ms、到 T2在100ms 至200ms 之后完成 AVD 斜坡)。

    此致、

    Gerome