This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75179B:VOD 的空闲状态

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75179B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045459/sn75179b-idle-state-of-vod

器件型号:SN75179B

各位专家:

当驱动器的输入从高电平变为低电平或从低电平变为高电平时、VOD 上的空闲状态大约为5us、如下所示。

是否为预期行为?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Uchikoshi、

    明天下午3点之前、我将向工程师咨询有关此问题的信息。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchikoshi、

    您是否会碰巧知道输入信号的数据速率? 您对器件的电源电压是多少? 如何终止总线? 是否有可用的原理图?  

    此致、

    -Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、  

    在查看原理图和波形之后、我提出了几个建议。  

    我仍然没有来自您提供的数据的信号频率。 我将在示波器捕获中假设、因为差分电压大约挂起5us、因此信号速率处于 Hz - kHz 范围内。 因此、信号速率非常低。 较低的信号速率可能表示您正在尝试通过较长的电缆进行通信。  

    SN75179和 AM26LV32CDR 之间的电缆长度是多少? 如果这两个器件之间有大量电缆、我可以看到接地电位差可能足够大、从而影响数据电缆、甚至导致收发器发生故障。 由于共模电压差异、该 GPD 还可能影响 PTZ15B 齐纳二极管两端的电压。

    考虑以下接地图:  

    请注意、随着距离较远的通信导致接地漂移、可能会发生接地环路、从而影响您的数据线路。 示例 A 最差、示例 B 更好、但可能会导致数据错误、示例 C 符合 RS485标准。  
    SN75179B 是一款较旧的 TI 器件、因此其电气效率不如当今较新的器件。 查看数据表中的 ICC (电源电流):
    我会检查以确保器件没有电流限制。 该器件的工作电流典型值约为57mA。 如果有一个限流器件将电源电流限制在低于典型值、那么收发器打开内部驱动电路所需的功率将更少。 这可以解释您看到的5us 延迟、因为器件很难驱动内部晶体管。
    如果以上所述均不能帮助解决您的问题、您是否能够设置测试电路来测试 SN75179B 驱动器电路、以查看它是否满足适当的差分输出延迟时间?  
    使用另一个 SN75179B 器件快速进行替换测试也可能会有所帮助。  我们可以测试问题是否发生在另一个芯片上。  
    请告诉我这些信息是否有用!  
    此致、
    Tyler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    这似乎是在驱动器输入信号转换时间需要几百微秒时引起的。 我以离线方式发送了波形。

    请检查一下。

    此致、

    Uchikoshi