This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持高达480Mbps 数据速率的器件

Guru**** 2895560 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048397/device-that-can-support-up-to-480mbps-data-rate

主题中讨论的其他器件:TUSB2E22

各位专家:

你好。 我参考我之前的帖子来到了这个论坛:
SN74AXCH1T45:数据速率查询

根据我们与专家的互动、客户回答如下:

"但问题是我们没有任何 IP 来支持 USB 2.0或 eUSB。
因此、我使用的是支持 USB2.0的外部 PHY IC。TUSB2E22中继器的输出需要与该 ULPI IC 连接。
因此、ULPI IC 可与 USB2.0兼容、电压电平为3.3V。
此外、我需要在系统中同时支持 USB2.0和 eUSB。"

我将附上他们的方框图供您参考。  因此、他们正在寻找能够支持1.2V 至3.3V 和高达480Mbps 速率的器件。 对此有什么想法吗?

感谢您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解这个方框图。 PHY 不会输出 eUSB。 "eUSB"标签是否位于正确的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇

    正如 Clemens 所说、方框图有点不清楚。 您能否提供更多信息?

    此外、TRX 中没有任何支持480Mbps 数据速率的收发器、这将属于 HSD 产品系列。  

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    感谢您的支持。

    PHY 输出将仅为 USB2.0。 因此 、他正在寻找 任何同时支持 USB2.0和 eUSB 的 PHY (我们找不到它)、他只在继续使用 USB2.0 PHY。

     我们是否有同时支持 USB2.0和 eUSB 的 PHY?  

    他至少希望使系统电压可兼容 USB2.0和 eUSB。 因此、需要在 eUSB 网络上的 TUSB2E22和 MUX 之间添加一个电压电平转换器。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    eUSB 永远不会与 USB Type C 连接器一起使用。 我不明白这会解决什么问题。

    如果您想同时访问 USB 和 eUSB 器件、则需要单独的端口。 要使用一个 ULPI PHY 执行此操作、您需要插入一个集线器、并将 TUSB2E22添加到 eUSB 的任何下行端口。