This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:TCA9532中的中断处理

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048757/tca9535-interrupt-handling-in-tca9532

器件型号:TCA9535

大家好、

我将在我们的设计中使用 TCA9535 I/O 扩展器。

我真的想知道其中的中断处理机制。

在我的设计中、我已将8个不同的 IC 连接到全部8个通道。

2.在其中一个通道中产生了一个中断。

3.基于扩展器上的中断引脚将相应地进行切换。

是否有任何可能了解中断是从哪个通道生成的?

谢谢、

Manikanta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有用于指示中断状态的寄存器。

    每次更改后都会发生中断、因此您应该读取输入寄存器并将该值与前一个寄存器进行比较。