This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:有关潜水员的问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044659/dp83td510e-question-about-diver

器件型号:DP83TD510E

尊敬的先生/女士

我发现在不同的 sread 中讨论了 DP83TD510E Linux 驱动程序。

关于该 PHY 的驱动程序、

1.驱动程序支持哪些操作系统? (还是将支持?) 除了 Linux 之外、还需要支持其他任何操作系统?

2.现在是否有可用的驱动程序? 或里程碑吗?  

此致、

Shiraki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiraki 您好!

    请在此处查找示例代码:  

    https://git.ti.com/gitweb?p=ti-analogue-linux-kernel/dmurphy-analogue.git;a=commit;h=fefa908e4e3262455a0cec08f3bb7161d7792d02

    我们正在对此进行一些最终测试、并将在 TI.com 上发布。 但是、最好参考以修改任何其他操作系统。 我们只共享示例 Linux 代码、没有用于其他操作系统的直接驱动程序。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram,

    我对驱动程序有疑问、

    10BASE-T1L PHY (DP83TD510E)支持 MAC 接口以下、

    哪一个是要使用的驱动程序?

    MAC 接口:
    –MII 模式
    –RMII 主/从模式
    –RGMII 模式
    –RMII 主低功耗5MHz 模式
    –用于范围扩展器的 RMII 背对背模式

    此致、

    Shiraki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiraki 您好!

    先前共享的示例驱动程序中有一个 RGMII 控制示例。 如果客户想要更改对任何其他模式的控制、则必须参考数据表以了解特定的寄存器信息。

    --

    此致、

    Vikram