This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:EtherCAT 的无变压器配置

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047137/dp83826i-transformerless-configuration-for-ethercat

器件型号:DP83826I

您好、支持团队、

 DP83826i 是否支持 EtherCAT 的无变压器配置。 我的客户要求。 无变压器配置是否存在性能限制?

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji Ikeda、

    感谢您的查询。

    让我检查并返回。 同时、如果客户有计划界面图、这将有所帮助。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji Ikeda、

    我正在尝试再了解您的问题。

     以前客户使用 PHY + Magnetic + RJ45连接器

    现在、客户希望使用 PHY +电容隔离+ RJ45连接器  

    其理念是作为 EtherCAT 解决方案的一部分连接到外部主器件。 是这样吗?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa-San、

    是的、这是第一次研究 ECAT 的电容隔离、 因此他们希望知道使用该通知或任何限制。 您可以支持吗?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji Ikeda、

    感谢您的参与。  我将在内部进行检查并更新您的信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    员工、

    我有相同的问题。    

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、感谢您的回复。

    正如我在上面提到的、我正在进行内部检查。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、  

    对应用的任何想法。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sreenivasa、

    没有具体的想法。   我只需要知道、当我的应用通过背板发送耦合以太网信号时、DP82826I 是否可以在无变压器配置下运行(即电容耦合)。   无需 EtherCAT 支持。

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、  

    感谢您的备注。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    下面是使用 DP83826进行无变压器运行的更新

    是的、DP83826是使用电容耦合进行测试的。  

    需要注意的一点是 EMC 性能、可能与使用磁性接口的器件不同。

    我们尚未检查 EMC 性能、必须由客户进行验证。

    无变压器运行无需额外设置。 请参阅以下主题

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029784/dp83826i-datasheet-errata-transformerless-operation

    此致、

    Sreenivasa