This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:SPI 至 CAN

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048369/tcan4550-q1-spi-to-can

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4550

我们有一个新项目、它将使用 TI DSP (spiclk 可达12.5m)、而没有 CAN FD a.
我们将 TCAN4550-Q1推广为 SPI 至 CAN FD 桥接收发器。
对于 F28034 DSP、限制是最大 SPI 时钟为最大12.5MHz
您能否帮助检查12.5m SPI 时钟,CAN FD 最大数据速率是多少? 以及如何计算或评估?
客户期望5Mbps CAN FD、如果 TCAN4550无法满足、您还有其他建议吗?

我知道从 SPI 到 CAN FD 的数据速率是令人满意的、但从 CAN FD 到 SPI 的速度取决于单个 CAN 消息的最大存储器和两个 CAN 消息之间的最短时间

您能告诉我 SPIclk 时钟是否设置为18M 并且是否连接了5MHz 吗? 或 SPICLK18M 速度只是一个硬件过程限制、

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hangjie,

    借助12.5MHz SPI 时钟、当然可以实现5Mbps 的 CAN 速率。 但是、还有几个决定这种关系的变量、即 CAN 数据有效载荷大小(最好为64位)和 CAN 仲裁速率。 还需要注意的是、SPI 侧的帧间间隔额外延迟和 NCS 断言之间的延迟。  

    我已经通过电子邮件与您的大学进一步讨论了这一点。 我将向您添加电子邮件链、以便您可以查看我的完整回复、并访问一个有用的工具进行这些计算。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了您的电子邮件、非常感谢您的支持。