This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:HD3SS214:

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047780/hd3ss214-hd3ss214

器件型号:HD3SS214

您好!

我想更正我的原理图。 请参阅下面的设计图。 底部部件通过 USB Type C 工作、顶部部件不工作。 这是因为我在 MXM 卡和 HD3SS214I 和 PTN3360DBS 的 H2/H1 AUXp/AUXn 引脚之间的 AUX N/P 通道上有交流耦合电容器需要直流耦合。 如果我用0欧姆替换交流耦合电容器、则顶部电路工作、但底部不工作、因为 TUSB1046AI-DCI 需要交流耦合。  

在 AUX P/N 线路上、MXM 卡和  HD3SS214I 之间的直流耦合以及 HD3SS214I 和 TUSB1046AI-DCI 之间的交流耦合是否正常? 因此、通过电平转换器从 MXM 卡到 HDMI 的整个路径是直流耦合、而通过 USB C 电路是交流耦合。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以这么做。 这样、连接到 TUSB1046的 MXM 卡仍然是交流耦合、连接到 PTN3360的 MXM 卡是直流耦合。   

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我不确定是否允许从 MXM 到 HD3SS214I 的直流耦合和 从 HD3SS214I 到  TUSB1046的交流耦合。 我可以向您发送原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到原理图有问题。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    因此、为了我的理解:

     在内部、HD3SS214I 不依赖于源端或目的端的任何直流偏置? 例如、如果我在两侧进行交流耦合、它仍应与 USB C 电路配合使用? 只是想知道左侧或右侧路径是否需要直流偏置。  

    现在、我的顶部路径没有交流耦合。 底部路径具有从多路复用器到 USB C 电路的交流耦合、但不具有从多路复用器到多路复用器的交流耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    因此、为了我的理解:

     在内部、HD3SS214I 不依赖于源端或目的端的任何直流偏置? 例如、如果我在两侧进行交流耦合、它仍应与 USB C 电路配合使用? 只是想知道左侧或右侧路径是否需要直流偏置。  

    现在、我的顶部路径没有交流耦合。 底部路径具有从多路复用器到 USB C 电路的交流耦合、但不具有从多路复用器到多路复用器的交流耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HD3SS214仍然 需要如下所示的偏置电压。 如果将电容器放置在开关的一侧、则需要由开关的另一侧提供偏置电压。 如果您将电容器放置在开关的两侧、则应提供外部偏置电压。

    底部路径具有从多路复用器到 USB C 电路的交流耦合、而不是从多路复用器到多路复用器的交流耦合->因此偏置电压来自多路复用器、您需要确保来自多路复用器的偏置电压满足上面显示的 HD3SS214共模电压要求。

    我的顶部路径没有交流耦合-> HD3SS214的任一侧会发生偏置、您仍然需要确保偏置电压满足 上面显示的 HD3SS214共模电压要求。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、

    现在、当我使当前电路板中的交流电容为0V 时、顶部路径开始工作。 我对我的新设计所做的唯一更改、尚未发送给您、就是我将 DP 转 HDMI 电平转换器更改为 Diodes INC PI3HDX511DZLEX。 我在其中也看不到共模电压、在 MXM 卡上也看不到共模电压。 我认为 MXM 卡的设计规格正确吗? 当我有一个联系人可以提出正确的问题时、我确切会问什么

    底部路径与 MUX 左侧的交流电容器一起工作正常。 现在、我将其移动到右侧。 因此、从逻辑上讲、由于顶部电路与在我进行测试时从 MXM 卡获取的偏置配合工作、因此从技术角度而言、现在应该是正确的?

    如果需要、我是否应该放置一些开孔焊盘来提供外部偏置? 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、当我使当前电路板中的交流电容为0V 时、顶部路径开始工作。 我对我的新设计所做的唯一更改、尚未发送给您、就是我将 DP 转 HDMI 电平转换器更改为 Diodes INC PI3HDX511DZLEX。 我在其中也看不到共模电压、在 MXM 卡上也看不到共模电压。 我认为 MXM 卡的设计规格正确吗? 当我有一个联系人可以提出正确的问题时、我确切会问什么

    *** AUX 共模电压应通过 I2C 上拉电阻设置为3.3V (R613和 R617)。

    底部路径与 MUX 左侧的交流电容器一起工作正常。 现在、我将其移动到右侧。 因此、从逻辑上讲、由于顶部电路与在我进行测试时从 MXM 卡获取的偏置配合工作、因此从技术角度而言、现在应该是正确的?

    ***电容位于多路复用器的左侧,多路复用器 AUX 共模电压由 AUX 总线上的上拉和下拉电阻器设置。 现在、当电容移至多路复用器的右侧时、多路复用器共模电压由 MXM 设置。 您需要与 MXM 供应商再次核实、以确保 MXM AUX 共模电压处于0至3.6V 的多路复用器 AUX 共模电压范围内。

    如果需要、我是否应该放置一些开孔焊盘来提供外部偏置? 我该怎么做?

    ***您需要交流耦合 HD3SS214的两侧,然后将100k 上拉电阻器连接 到偏置电压  

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

    好建议。 我提供了一种机制、如下所示、以防 I AC 两侧耦合。 我已咨询过 MXM 供应商。 一般来说,我可以假设它适用于任何图形卡,因为它们都是行业标准吗? 如果他们没有得到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以向我发送完整原理图吗? 如果 GPU 符合 DP 规格、则我假设 GPU AUX 共模电压介于0和2V 之间、这在 HD3SS214规格范围内。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是私下给你的。 是 GPU 是符合 DP 标准的 MXM 卡。 因为我们以前通过 DP-HDMI 多路复用器到 HDMI 连接器使用过它、它工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 GPU 符合 DP 标准、因此我不会看到当前原理图出现问题。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。