This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046-DCI:拉电流侧和 TUSB1064灌电流侧

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044082/tusb1046-dci-source-side-and-tusb1064-sink-side

器件型号:TUSB1046-DCI
主题中讨论的其他器件:TUSB1064TPS65987D

您好、TI 团队、

我们正在尝试开发一款在一个 USB 端口上用作源端口和 UFP 的产品、在另一个 USB 端口上用作源端口和 DFP 的产品。

作为一个顶部的原理图、我们的概念如下。

我们需要 通过 TUSB1064将以太网数据馈送到接收端、同时 通过 DisplayPort 数据从接收端(TUSB1064)馈送到源端(TUSB1046)。

我们使用 GPIO 模式直接从 TPS65987D 控制 TUS1046和 TUSB1064。

与 Display Port 部件相关的原理图如下所示:
schematic

此时、我们设法在接收端建立 USB3.0数据(以太网到 USB 工作正常、我们可以连接到互联网)、但 DP 不工作。

我们可以从 TPS65987D 的调试模式中看到进入了 DP 模式、我们还可以在监视器上看到我们连接的 DP 被识别、但没有信号通过。

我们在 PCB 上进行了测量、并且源端和接收端的 CTL0和 CTL1引脚均为高电平、但 HPDin 引脚保持在400mV 至700mV 之间。 我们尝试使用电阻器(3kOhm)从外部将其上拉、但这没有改变任何东西。

TPS65987D 使用的设置与本应用手册 TPS6598x DisplayPort 交替模式(修订版 B)中的设置相同(TI.com)

您是否看到我们的原理图有任何问题?

此致、

Panos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Panos:

      此方框图将不起作用。 您需要使用重定时器、而不是 TUSB1046。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请详细说明一下吗?
    我们在就该主题提出建议后、继续进行了此设计: TUSB1046-DCI:用于拉电流侧、TUSB1064用于灌电流侧-接口论坛- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于市场上不同的 USB-C 电缆、仅转接驱动器的解决方案将无法正常工作。 因此、建议将1046替换为重定时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您向我们提供 TI 产品/应用手册吗?
    此外、借助我们的电流原理图、是否完全无法实现我们想要的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理想情况下、它应该可以工作、我刚才说过、它不适用于市场上的所有不同电缆。

    让我了解一下是否有适用于此应用的应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian。 是否可以提供应用手册或器件型号来替代 TUSB1046?

    此外、在现有设置下、TUSB1046和 TUSB1064中的 HPDin 应处于什么状态、以便芯片可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    parade PS8805重定时器可替代 TUSB1046。

    当 DP 打开时、HPDin 应该为高电平。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 PS8805在其网站中指定为转接驱动器、而不是重定时器。

    是否有任何 TI 组件可用于我们的项目? (我们希望 UFP 端口通过 DisplayPort 到 DFP 端口)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、TI 没有适合此应用的解决方案。

    此致、

    Brian