This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334G:原理图设计审查

Guru**** 2838420 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048371/tcan334g-schematic-design-review

器件型号:TCAN334G
主题中讨论的其他器件:TCAN334

大家好、

我们的客户将在 其应用中使用 TCAN334GDR、并希望在制造 PCB 之前帮您查看其原理图。 这是原理图。 原理图中似乎没有错误。 请确认吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    TCAN334的原理图符号似乎不正确。 该器 件的引脚5和8分别为关断(SHDN)和待机(STB)。 这两个输入都是用于模式控制的具有内部下拉电阻的数字输入。 如果不需要关断模式、则可以将引脚5保持断开状态。  

    原理图的其他方面看起来不错。  

    • 包括去耦电容器并进行适当的电容值计算。
    • 包含并适当进行值计算的分体电容器。
    • 总线电容器包含在内并具有适当的值-确保放置在靠近连接器和信号路径的位置。
    • 包含 TVS 二极管-确保放置在靠近连接器的位置并沿信号路径。
    • 正确包含端接电阻器并进行适当值计算。
    • 所有上拉/串联电阻均可接受。  

    如果您对设计或我的笔记有任何疑问或疑虑、请告知我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    非常感谢您查看原理图。 我已建议客户更新 TCAN344的原理图符号、以反映正确的引脚名称。  

    此致、

    Danilo