This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:应用使用方法参考

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048449/tca9800-application-usage-consult

器件型号:TCA9800

大家好、

客户按照我们的 D/S 图20的典型应用来验证使用情况、但 A/B 侧的电源电压均为3.3V。 他们发现我们的 TCA9800无法正常工作。 这背后是否有任何可能的原因? 此处 VCCA 的电源电压是否必须大于 VCCB? 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许电源电压相同。 但 TCA980x 对 B 侧缓冲器有其他限制;请显示实际原理图。