This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:HD3SS3212关于接口格式问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048318/hd3ss3212-hd3ss3212-about-the-interface-form-problem

器件型号:HD3SS3212

HD3SS3212芯片是否支持 SGMII、HSGMII、USXGMII、如果支持、这三种接口的形式是什么?  例如、差分线路是否仅与0.1uF 电容器连接?  

2.芯片的供电状态?  

根据芯片数据、芯片的接口是双向开关、所以只处于开启和关闭状态。 我是否可以确认开关两端的信号方向?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:是的、Hd3SS3212支持 SGMII、HSGMII、USXGMII 等串行器/解串器、电容器值取决于所使用的协议。

    2:您可以随时访问 TI.com、现已缺货。

    3:是的、它是双向开关、即 A 到 b 或 A 到 C