This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR150:位错误/共模电压范围规格

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045564/ds25br150-bit-errors-common-mode-voltage-range-specification

器件型号:DS25BR150

大家好、  

我收到了以下问题:

我们的设计使用 TI 的 DS25BR150TSD 转接驱动器芯片。 输入信号在150pF 隔离电容器上进行交流耦合。 转接驱动器输出的差分信号再次交流耦合到 FPGA 中。

当电子设备由非接地电源供电时,我们会遇到许多位错误。 输入信号的振幅为~200mV。 当我们向转接驱动器的 IN+信号添加一个上拉电阻器、并将下拉电阻器下拉至 IN-信号时、位误差会减小。 电阻器值越高、误差就越少。 (我们尝试了2k Ω 至20k Ω 之间的电阻值)。 您能否解释一下可能发生的情况以及上拉/下拉电阻器为何会影响位传输的稳定性?

您能否解释数据表中直流电气特性下列出的共模电压范围规格?

提前感谢、
Jens   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    您能否在 交流耦合的两侧检查-使用直流电压表-器件输入和输出端的电压。 我希望输入和输出接近1.2V。 请告诉我们。   

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    Jens 为我发布了内容。 使用直流电压表、当没有数据传输时、输入电压为0V、输出电压为~50mV。 但是、当数据处于活动状态时、在示波器上测量的 IN+和 IN-共模信号为~1.9V。

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    添加的外部电阻器提供了外部失效防护、以确保 DS25BR150 输出不会响应发送器的噪声或某个未驱动状态。 您是否知道发送器发出的任何噪声或未驱动状态? 测得的共模电压看起来正常。  

    您还可以在 AN-1194中找到有关失效防护偏置的更多信息: www.ti.com/.../snla051b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    至少对我来说、链接不起作用。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您可以在此处访问 :https://www.ti.com/lit/an/snla051c/snla051c.pdf