This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:模式更改需要多长时间

Guru**** 2767325 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047999/tcan1044v-q1-how-long-does-it-take-for-the-mode-change

器件型号:TCAN1044V-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044V

您好 TRX 团队、

当 TCAN1044V 在 VCC 检测到 UVLO 时、状态机将进入保护模式、CAN 总线输出将关闭(高阻态)
UVLO 检测/移动保护模式/关闭总线输出之间的周期分别是多长?

TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    欠压~后转换至受保护模式的延迟与其他模式变化 tMODE = 20us 时的延迟类似。 这可能会随发生欠压事件的严重程度和速度而变化。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    当然可以理解。
    对于客户(Hitachi)来说、UVLO 检测时序非常重要。
    我希望您在下次 DS 更新时添加此时序规格?
    对于 TCAN1145、UV 检测延迟在 DS 中列为 tUVFLTR。

    此致、
    TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    此器件的当前测试程序中不存在该规范。 由于我们无法验证生产装置上的这种行为、因此无法在数据表中添加行项目。  

    对于 TCAN1044、在检测到欠压事件和模式更改开始之间没有额外的延迟。 因此、该延迟的时序将与 tMODE 相同。 根据电源电压的斜升速率、可能会有差异、但这是从在不同的压摆率下达到阈值电平的时间开始、而不是数字逻辑增加的任何额外延迟。  

    请告诉我这是否足以满足客户的要求。

    此致、
    Eric Schott