This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:布局查询

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046880/tdp158-layout-inquiry

器件型号:TDP158
主题中讨论的其他器件:HD3SS3412

你(们)好  

客户正在学习用于 HDMI 2.0的 TDP158RSB

您是否能帮助支持下面的布局查询

1) 1)进入转接驱动器的最大布线长度、离开转接驱动器

2) 2)建议的布线阻抗

3) 3)建议的转接驱动器放置位置(靠近连接器还是靠近 CPU?)

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开尔文

    1) 1)进入转接驱动器的最大布线长度、离开转接驱动器

    您可以使用第 9.2.3节"应用曲线"作为指南、输入布线长度为20英寸。 因此、我将驱动它小于20英寸。

    对于输出、到连接器的布线长度为1到2英寸。

    2) 2)建议的布线阻抗

    100欧姆+/-10%。

    3) 3)建议的转接驱动器放置位置(靠近连接器还是靠近 CPU?)

    靠近连接器

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的建议。 以下安排是否适用于 HDMI 2.0b?

    HD3SS3412多路复用器的路径。  

    Rgds
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开尔文

    HD3SS3412共模电压范围为0至2V、请仔细检查并确保 SOC 共模电压满足此要求。  

    谢谢

    David