This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:解决方案选择

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS, SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048430/sn65dphy440ss-solution-select

器件型号:SN65DPHY440SS
主题中讨论的其他器件: SN75DPHY440SS

尊敬的团队

如下图所示、主板(A)和摄像头模块板(B)、由于结构 ID 设置、两侧的相对位置长度约为500mm。
它是否适用于 MIPI 重定时器(SN65DPHY440SS/ SN75DPHY440SS)等 IC 以延长信号长度?
2.如果可能、建议将重定时器放置在 B 侧?或其他??
3.一般而言,这种类型的重定时器的最大长度是多少?

是否有其他更适合此相对长度的可行解决方案?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    所需的数据速率是多少? 我注意到摄像机可以支持4K@30Hz、 这意味着每通道3G。 但 DPHY440每通道最高只能支持1.5G。

    DPHY440在750MHz 时最高支持5dB、在其 TX 上最高支持2.5dB DE。 这些特性在一定程度上旨在补偿通道中的 ISI 损耗。 很难分辨最大传输距离,不同传输材料可能会有不同的结果,同时时钟速率、源信号摆幅、源信号去电平、端点接收器的 EQ 功能也会生效。 如果客户可以测量或仿真降级眼图、则应能够了解是否需要 DPHY440的 ISI 补偿。  

    作为中继器、DPHY400还旨在消除由于通道差异而导致的时序偏差。 只要输入时序符合 DPHY440的技术规格要求,它就能够重新对齐时钟和数据,以提高系统的时序裕度。

    对于 Rx 或 Tx 上的中继器、它实际上是一个系统选择。 但我会将 DPHY440放置在更靠近"A"位置的位置。

    谢谢

    David