This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:如何禁用 UB954的反向通道以及如何打开 CML 输出

Guru**** 2826625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047621/ds90ub954-q1-how-to-disable-back-channel-of-ub954-and-how-to-open-cml-output

器件型号:DS90UB954-Q1

大家好、团队成员

如标题所示、 如何禁用 UB954的反向通道 以及如何打开 CML 输出?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要关闭反向通道、您应该能够通过禁用反向通道始终开启来将其关闭。  如果没有反向通道、则串行器需要处于异步模式。  在数据表的7.4.10.1节中有一个使用 CML OUT 的示例。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    感谢您的回复。

     第7.4.10.1节给出了 RX 端口0示例,如果我想配置 RX 端口1,配置寄存器选择端口1,然后用7.4.10.1执行相同的配置,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

    是的、如果要使用端口1、则将寄存器写入更改为0xB0、以选择端口1寄存器而不是端口0寄存器。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nicholas~