This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:CSI-2错误(0x5E、0x5F)

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047822/tser953-csi-2-errors-0x5e-0x5f

器件型号:TSER953
主题中讨论的其他器件: TDES954

我们有一个 TSER953/TDES954链路、有时我们能够通过链路获取一定数量的帧。  但是、在初始化时、我们经常会遇到以下 CSI 错误。

FPD 953寄存器0x5C - CSI 错误计数:02
FPD 953寄存器0x5D - CHKSUM/ECC 错误:00
FPD 953寄存器0x5E - LANE01错误:46
FPD 953寄存器0x5F - LANE23错误:64 

有几个问题:
这些错误对应于"同步序列中的多位错误-不可纠正"和" HS 请求模式中的控制错误"。 这是什么意思? 我们能对他们做些什么吗?
2.这些错误导致锁定/通过链路丢失,然后无法获取更多帧。 是否有办法使错误不会导致链路中断?

谢谢、
Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    1) 1)这些错误可能表示 SER 和图像传感器之间的电路板/布局存在信号完整性问题。  

    2) 2)这取决于为什么不能获得更多帧? 您的 SoC 可能会在发生一定数量的错误后停止处理!

    此外、您需要检查954 reg 0x7C[5:3]、并将这些位设置为在发生错误时不截断帧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    每当锁定/导通下降时、SER 都会将其 GPIO 置为无效、并且由于 GPIO0正在控制成像仪的关断引脚、因此会导致成像仪复位、帧停止。 我们的后续问题是:

     1. CSI 错误是否应导致锁定/传递丢失?  如果是、是否有办法绕过此行为?

    我们 熟悉 SOT 错误、但  "HS 请求模式下的控制错误"是什么意思?

    感谢0x7C 注释--我们已经清除了这些位(以便不截断)。

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    1) 1)否、CSI 错误不会导致锁定/导通压降。 只有当 FPD-Link 信号/链路质量较差或进入 SER 的 CSI CLK/ REFCLK 抖动时、这些值才会下降。

    2) 2)所有这些特定于 CSI 的错误要么是由图像传感器生成的 DU 至损坏的 CSI 信号、要么是由于 SER 和图像传感器之间布局不良等原因产生的 DU 至 SI 问题。