This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:电源定序和 VIL/VIH 规格

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A, PCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048141/tca9545a-power-sequencing-and-vil-vih-specs

器件型号:TCA9545A
主题中讨论的其他器件: PCA9545A

大家好、

我对 TCA9545A 有两个问题。

1.我是否正确地说 VIH/VIL 规格只适用于主 SDA/SCL 线路、不适用于从器件 SDX/SCX 线路?

2. 如果 Vcc 晚于主 I2C 信号、是否会出现问题? Vcc 之类的东西会反向供电或违反 POR 要求?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。 TCA9545A 的内部 μ I²C 从器件连接到主 SDA/SCL 引脚;它从不关心从器件线路是低电平还是高电平。

    2.绝对最大额定值和建议的工作条件允许电压标签高于 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    1.我是否正确地说 VIH/VIL 规格只适用于主 SDA/SCL 线路、不适用于从器件 SDX/SCX 线路?

    正确的说法是" VIH/VIL 规格仅适用于主 SDA/SCL 线路。" VIH 和 VIL 输入电压与 SDN/SCN 引脚无关。  

    2. 如果 Vcc 晚于主 I2C 信号、是否会出现问题? Vcc 之类的东西会反向供电或违反 POR 要求?

    当 VCC 的上电时间晚于主 I2C 信号传入时、不会出现反向供电问题。 这最初是 PCA9545A 器件上到 VCC 的复位问题。 在这种情况下、如果 VCC </RESET、/RESET 会对 VCC 引脚反向供电。 TCA9545A 解决了这种情况。  

    此致、

    -Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tyler 和 Clemens 的评论!

    关于项目2的后续问题。 如果 Vcc 后来出现、它是否会影响传入的主 I2C 信号? 例如钳位?

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;SDA/SCL 在任何电压(高达6V)下输入高阻抗。