This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:关于 DS90LV001的交流耦合和端接

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048231/ds90lv001-about-ac-coupling-and-termination-of-ds90lv001

器件型号:DS90LV001

你好  

接收侧是交流耦合和100Ω Ω 终端。

我正在通过类别电缆传输25MHz 时钟。 它是否会偏离 VCMR 范围并且我将无法正常接收它?

发送器和接收器均为 DS90LV001。

如果存在问题、需要哪种类型的终止?

此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS90LV001输入侧没有直流偏置。  如果 您使用交流耦合、我将使用电阻分压器和 终端 在 DS90LV001输入上本地设置直流偏置。

    有关更多详细信息、请参阅此应用手册 、https://www.ti.com/lit/an/slaa840/slaa840.pdf

    谢谢

    David