This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:将 XIO2001的配置文件写入 EEPROM

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047529/xio2001-configuration-file-of-xio2001-into-eeprom

器件型号:XIO2001

您好!

如何将 XIO2001的配置文件“1300.8240104C.WR3”写入 EEPROM 中?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您可以使用第三方 EEPROM 编程器对 EEPROM 兼容部件进行编程。 器件本身无法对 EEPROM 进行编程。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XIO2001能否在没有 EEPROM 的情况下加载配置寄存器? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是的、可以。 主机 CAN 对 XIO2001寄存器设置进行写操作。 请注意、GPIO4指示 EEPROM 启用或禁用。

    此致,Nasser