This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:在45瓦条件下进行编程和加载12小时后出现故障、故障超过缺陷

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046899/tps25750evm-fault-after-programing-and-loading-at-45watt-for-12-hours-than-defective

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750USB2ANY

因此、似乎我们将其打破、我们将其编程为相当低的输出45W 15V、在12小时左右之后(我们把它留了一夜)、现在它正在做一些奇怪的事情

无法再次对其进行编程、并且在通告 PDO 时、它们不可选择、仅预设了5V、一旦触发其他 PDO、它就会根据相位 PD 监听器的总输出进行硬复位

我们再也不能通过它所处的实用程序与它交谈,这也是奇怪的  

不确定要尝试什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Radoslaw、

    您是否更新了 GUI 上的配置?

    单击导出设置时、您能否向我发送由 GUI 编写的 JSON 文件?

    您能描述一下 EVM 是如何通电的(通过 Type C 或桶形插孔、或两者)

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../IMG_5F00_9316.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7848.IMG_5F00_9316.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../config0000.zip

    这是 JSON 配置文件

    我们将器件用作 PD SRC 供电器件并通过直流插孔为其供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_9316.mp4

    这是一个视频、其中显示了 PDO、选择这些 PDO 只是重新启动 TI 板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢观看视频、让我更轻松地与您的电路板配置相匹配。

    我将在星期一进行此配置和测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要问题是配置实用程序和 TPS IC 之间似乎没有更多的链接、Tiva 正常工作、但 不与 TPS25750DRJK 通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Radoslaw、

    Tiva 只用于对这个电路板上的 EEPROM 进行编程。  它与 TPS25750之间没有命令链接。

    您看到的问题看起来是配置问题或电路板交互问题、但我需要重新生成它以确保查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还有一个 USB2Any、是否可以从闪存跳线(为板加电)中移除引导 并重置出厂默认设置?  

    欢迎提出所有想法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试将电路板断电、然后移除跳线 J4以断开 EEPROM SDA 线与 TPS25750的连接、

    然后再次尝试对器件进行编程、看看您是否获得了成功的程序。  I2Cm 总线可能因 EEPROM 问题而被锁定。

    如果这允许您对电路板进行成功编程、则关闭电路板电源并重新插入跳线。

    告诉我两点:

    1. 移除跳线后电路板是否正确编程?

    2. 电路板是否在移除跳线的情况下连接到 Type C?

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新对其进行复位和编程后、执行下电上电过程:

    移除 J4

    C 型灌电流供电(5V 来自任何手机或平板电脑)

    为 Tiva 插入 USB Micro

    为直流插孔加电19V  

    将 J4放回电路中

    现在编程工作正常、部件恢复到60瓦输出 PDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我完全确定我们有一个缺陷 EVK,这是一个如此痛苦的问题,100次中有一个会让您对它进行编程...

    以前从未需要返回板、但这甚至是一个选项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rozycki、

    这似乎是一个有缺陷的 EVM。

    如果您与 TI 销售团队有联系、我可以轻松地与他们合作、为您提供新的 EVM;如果您没有联系、我可以与 TI store 联系、向您发送替换产品、 但这条道路将会更加困难,因为我以前也从未如此做过。