This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:使用 DP83867实现 PTP

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048034/dp83867cs-ptp-implementation-using-dp83867

器件型号:DP83867CS

大家好、

我们使用 PHY DP83867开发了定制板。 我们需要使用此 PHY 实现 PTP。 在接口级别、其 RGMII 连接到 FPGA。  

请帮助您了解如何实现支持边界和透明时钟的从器件和主器件配置。

感谢你的帮助。

此致、

索维克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的苏维克、

    DP83867支持用于系统级 PTP 实现的 SFD。 如果您正在寻找这些内容的详细信息、请阅读 SNLA242。 DP83867没有内置的时间耐力。

    此致、

    Gerome