This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:与 MCP23017/MCP23S17进行比较

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048120/tca6424a-compare-with-mcp23017-mcp23s17

器件型号:TCA6424A

你(们)好  

客户尝试比较 TCA6424A 和 MCP23017/MCP23S17  

 https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/20001952c.pdf

它看起来非常相似、但 Microchip 解决方案具有内部上拉电阻、此外、您是否看到我们无法支持的任何功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在功能上看到的主要区别是 MCP 器 件的 INT 功能、可用于与指定值或当前值进行比较。 此外、看起来它可以节省导致 INT 的引脚、而我们的器件却不会这样做。

    -Bobby