This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:信号测试

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048112/tusb2e22-signal-testing

器件型号:TUSB2E22

你(们)好

我有一个测试用例、其中我将 eUSB 信号数据驱动为时钟、以检查我的 TUSB2E22电路  

该设计是 TI 参考设计的副本

信号为400mV Pk-Pk 差分输入到 edp0/edn0、我看到信号传入、但没有信号通过 DA/DNA 发出

我检查电源、交叉连接、EQ 设置和复位。 所有设置都正确  

发送此类数据仅用于测试我的电路是否合法?

谢谢

Tamir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamir、

    需要将 TUSB2E22配置为主机或外设模式、然后在 HS 差分信号重复之前完成 HS 握手。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 、您的问题

    但如何将其配置为主机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamir、

    • ED+上的逻辑‘1’来自 eUSBr,用于启用其中继器的主机操作模式。 中继器应在 ED-上确认并将其自身配置为主机中继器。

    请接受我朋友的离线讨论请求。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在移至脱机。