This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:是否可以使用此器件在100Base-T1和1000BASE-T1之间切换

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047639/ts3usb3000-whether-could-use-this-device-to-switch-between-100base-t1-and-1000base-t1

器件型号:TS3USB3000

大家好、

我是否可以询问客户是否可以使用  TS3USB3000  在100Base-T1和1000BASE-T1之间切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie:

     100BASE-T1/1000BASE-T1直流耦合还是交流耦合?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brain。 它是直流耦合。 模拟开关直接与100/1000Base-T1 PHY 相连。   在模拟开关之后添加了直流块电容器。 没关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weiwen:

       该多路复用器是双向的、在之前或之后没有区别。

    此致

    Brian