This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:我将 DP83620与光纤配合使用,phy 可以连接,但无法 ping 其它 PC。

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048040/dp83620-i-uses-the-dp83620-with-fiber-the-phy-can-linkup-but-can-not-ping-to-other-pc

器件型号:DP83620

我将 DP83620与光纤配合使用,phy 可以连接但无法 ping 其它 PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供设计原理图?  

    此外、尝试隔离该问题、PHY 的链路伙伴是什么? 您能否关闭 PHY 并查看它是否会与另一个器件连接?

    您是否还可以在寄存器0x0到0x1F 中提供数据?

    此致、

    Gerome