This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD888:SN65HVD888上拉电阻器

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD888

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047383/sn65hvd888-sn65hvd888-pull-up-resistor

器件型号:SN65HVD888

工程师好、

我向客户推荐 SN65HVD888、有些技术细节需要您的帮助来确认。

我们知道 ,SN65HVD888配备极性校正功能,需要上拉电阻器来确保总线空闲时的高电压电平,如数据表所述。

背景:

1.客户开发的设备属于485从机、主控侧的上拉电阻 器不确定、 因此极性校正功能是否无法工作不确定。

2.客户采用的通信标准是 MODBUS、我对 MODBUS 不是很了解、他说在 Modbus 协议中、每个器件都可以是主器件或从器件。

问题:

我想在客户的设备侧(从节点)放置上拉电阻器, 也许 它可以 在总线空闲时确保高电压电平,并确保极性校正功能可以正常工作?

如果它能正常工作、那么在这段时间内会有任何风险? 例如、上拉电阻器过大、可减少可连接到总线的节点数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从节点上的上拉电阻毫无意义。 如果交叉线故障在主节点和从节点之间的某个位置、则拉电阻器位于错误的线路上。 (如果主节点有一个下拉电阻器、则会使用该上拉电阻器形成分压器。)

    您称之为"主"或"从"节点并不重要;重要的是、有一个节点没有极性校正、并且使用这些电阻器在所有其他节点上施加 A/B 线路的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    非常感谢 、您的回答加深了我对该器件的理解、因此只要至少一个正确节点具有上拉电阻器、总线上错误的 sn65hvd888节点就可以自动执行极性校正 、这是我的理解是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    只有在上拉电阻器和 HVD888之间的交叉连接位置时、极性校正才有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您担心负载降低、请查看此 博客。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ladisch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 你 L