This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E004:替代选项- TPD4S009DRYR?

Guru**** 2897230 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047759/tpd4e004-replacement-options--tpd4s009dryr

器件型号:TPD4E004

您好!

我在以前的 EVM 中使用过用于 USB 连接的 TPD4E004DRYR、但现在它已缺货。 与 6引脚 USON (DRY)相似的封装、我可以使用的下一个最接近的器件是什么? 在 TPD4E004上、我仅使用4个通道中的2个。

在参数搜索中、我找到 TPD4S009DRYR。 这是合适的替代产品吗?

谢谢、

Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jennifer、

    如果您需要与 TPD4E004DRYR 引脚兼容的器件、TPD4S009DRYR 将不起作用、因为 GND 引脚位于不同的位置。 如果您仅使用4个通道中的2个、我建议使用 TPD3E001DRYR。 它采用相同的封装、引脚分配的唯一区别是引脚5是 N.C、而不是 IO 引脚。  

    TPD4E004DRYR:    TPD3E001DRYR:  

    这两款器件都是具有8kV IEC 61000-4-2保护的5.5V 二极管、并且具有大约1.5pF 的线路电容。

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    TPD3E001DRYR 本来会很好、但缺货。  如果我在封装上折衷、 TPD4S009DRYR (库存中)是否具有类似的功能? 我没有使用过二极管、因此我不确定在相反的方向额外的二极管是否会显著改变我的系统。

    谢谢、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    它将仍然具有相同的功能。 根据数据表的第7.3.7节、该附加二极管用于启用该器件的 IOFF 功能。 基本上、如果连接到 Vcc 引脚的电源轨低于 IO 引脚的电压电平、IO 引脚上的信号不会泄漏到电源轨上。  

    此致、

    Matt